This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530-CC2591EM-RD:天线匹配电路

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2591, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/672191/cc2530-cc2591em-rd-matching-circuit-for-antenna

器件型号:CC2530-CC2591EM-RD
主题中讨论的其他器件:CC2591CC2530

我想知道在 CC2530 + CC2591之后、天线使用哪种类型的匹配电路。

在哪里可以看到参考原理图中匹配电路所涉及的组件?

需要明确 PA 和天线之间使用的 RLC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试参阅 www.ti.com/.../swra308a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看参考设计(www.ti.com/.../SWRC171) 、天线看起来是50欧姆、没有任何匹配的组件。 如果需要任何匹配元件、则应将其放置在 R111的引脚1和天线的引脚1之间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我参考了本文档。 但匹配电路与 Pi 或 T 匹配电路稍有不同...因此、我们询问了这种匹配电路的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我们已经参考了电路板、并基于此进行制造。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您询问了从50欧姆点到天线的匹配情况。 但是、您对从 PA 输出到50欧姆点的网络有更好的了解吗?

    如果是这种情况、则取决于您对它的观察情况。 L111、C111、C112是 T 滤波器、后跟一个陷波(L112、C113)。 π 型滤波器、其中 L 串联在 PI 的最后一个桥臂中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    T Ü V @您提供的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要在何处探测天线特征?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定我是否理解该问题、您能详细说明一下吗?

    如果您要测量天线、请拆下 R111并连接到通向天线的焊盘。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我指的是仅天线测量。 以进行阻抗匹配并使用 VNA 获得 S11。

    谢谢你。