This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1190:CC1190 -频率范围内的输出阻抗

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/724056/cc1190-cc1190---output-impedance-over-frequency

器件型号:CC1190

 我正在研究一个涉及 TI CC1190 (PA)的应用。 如果可能、我想请求您的帮助;为了使(PA)与天线匹配、我想知道 TI 是否具有(PA)过频的输出阻抗或建议的(PA)过频匹配。  谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    查看 A1部分的原理图,网址 为:www.ti.com/.../ ,我们建议尽可能地将匹配内容从 CC1190复制到 L24,包括布局。 以下 PI 网络 C218、R12和 C23用于将天线阻抗匹配为50欧姆。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fredrik -感谢您的回复。  您为 A1节提供的链接是 broken...can 您共享特定的文档名称、以便我可以在 TI.com 上找到它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    链路的末尾有一个额外的/ 请访问 www.ti.com/.../swra542.pdf