请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1125 我想 放入电路板 BOOSTXL_CC1125修订版 A
在 Tx 中使用数据包模式...
我看到 、当我写入 TXBUFFER A TX 命令和 GPIO2 (PKT_SYNC_RxTx)时 、100mS 的时间会变为1
但我的 CXA 无法看到 RX 信号。(为什么?)
频率为868MHz 比特率为9.6K (默认值之一)
如果 我 使用 同步串行将器件置于连续(RX/TX)模式、我可以在 (CXA)中看到射频数据 、并且可以对其进行解码。
此致
诺夫洛。