请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7970A 主题中讨论的其他器件:MSP-EXP432E401Y、 CC1310、 MSP-EXP430F5529LP、
各位专家、您好!
我需要一个可以通过 NFC 接收数据、然后将其发送到网关的器件(MSP-EXP432E401Y Launchpad)。 我已经阅读了 TRF7970A BoosterPack 的入门文档、它使用 MSP-EXP430F5529LP 作为 MCU。 但是、我需要使用 CC1310、因为它具有低于1GHz 的功能(我们已经购买了其中的一些功能)。
我的问题是:是否可以将 CC1310 LaunchPad 与 TRF7970A BoosterPack 配合使用? 如果是、有没有合适的示例项目可供开始使用? 我正在使用 CCS。
谢谢、
Michael