This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC1350:读取连接至 CC1350 Sensortag 且频率高于1GHz 的 CC1350 LaunchPad 收集器的输出

Guru**** 1380470 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/684564/rtos-cc1350-reading-output-from-cc1350-launchpad-collector-connected-to-cc1350-sensortag-over-1ghz-frequency

器件型号:CC1350

工具/软件:TI-RTOS

链接不再适用于您在上面提到的内容。 是否有更新?

此外、我现在拥有 CC1350 Launchpad - 433MHz (仍然是相同的 SensorTag)。 是否有可用于 Cloud Composer Studio 的设置? 我想让我的感应器连接到它。

谢谢!