This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1350-4:提高 CC1350链路质量

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/683827/launchxl-cc1350-4-improving-the-cc1350-link-quality

器件型号:LAUNCHXL-CC1350-4
主题中讨论的其他器件: CC1350

尊敬的团队:

我们的客户在 Launchxl-cc1350-4上使用 CC1350开始开发。 我们已经从 e2e 获得了有关 Launchxl PCB 文件 的大量帮助。

现在、我们需要您在链路质量方面的帮助、请参阅以下内容:

我只需使用 rfstudio 7 (选择的 cc1350;专有模式)和433个预定义配置文件(50kbps GFSK)之一来发送接收数据包并查看 RSSI 读数。 此外、我还检查了 DIO1始终设置为高电平、以确保选择正确的天线。 链路工作正常。

当传输被终止时,RSSI 大约为-95。 -110我认为是正确的、这是由数据表中指示的接收器的灵敏度本底以及频带中的周围射频噪声引起的。

如果我打开了发送器、并且输出功率设置为15、则最佳 RSSI 大约为-34。 这在 TX 和 Rx 之间的距离很近、大约为1m。 我的理解非常低。

  1. launchxl-cc1350-4上低于1GHz PCB 天线的内部版本频率是多少? 背面的标签显示 Rev A、433MHz/2.4GHz、FW Rev 1.0、1733
  2. 15dbm 在 rfstudio TX 功率设置中意味着什么? 实际上、根据数据表、cc1350无法输出此功率。  如果 我需要最大输出、应该设置13.7吗?
  3. 什么是天线的内置增益?
  4. 平衡-非平衡变压器和天线开关中的总内置衰减是多少?

然后、我对 C15进行了重新焊接、以便能够使用外部天线。 我有一些 DIY 半波偶极、在其他项目中证明工作良好。 在相同的条件下、RSSI 弹出到-21。

但是、如果我根据 swra479进行 Friis 计算 、其中输出功率设置为14dBm;天线增益设置为1dB;距离设置为1m、对于给定频率、则表明链路必须为-11.17。

  • 请您提供建议、10dBm 在哪里损失?

感谢您的帮助、
此致、
Bartosz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在板上使用了868MHz 天线(出于方便的目的-开箱即用体验)、并将其调谐至433MHz。 板载 PCB 天线的效率低于标准433MHz 天线。 这就是您可以看到 RSSI 更少的原因(大约-34dBm -对我来说似乎可以)。 有关更多详细信息、请参阅应用手册 SWRA543第1部分的第2段。

    以下是您的问题的答案。

    我们在板上使用了868MHz 天线(为了方便使用-开箱即用体验)、并将其调谐至433MHz。

    2.在+15dBm 设置下、典型的 Tx 输出功率约为+13.3dBm。 有关详细的发送规格、请参阅应用手册 SWRA543中的表5。 是的、您可以使用+15dBm 设置。

    3、433MHz 时天线增益约为-11dBd

    4.我预计损耗约为2dB (开关+平衡-非平衡变压器+滤波器)

    您的外部天线似乎正常、它显示-21dBm 的 RSSI、即已饱和 RSSI 水平。 RSSI 水平饱和至-20dBm 左右。 请参阅应用手册 SWRA543中的表4和图10到12。

    如果要测试 RSSI、则 需要降低 Tx 功率(+6dBm 设置) 、然后再次测试。 为了 获得更好的结果、最好在3米以上的距离进行测试(以避免从 Tx 到 Rx 的表面波干扰)。

    下面是指向 SWRA543的链接。

    谢谢、

    PM