请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1200 尊敬的先生:
我在 CC1200 - FSK 调制 和 Microchip - OFDM 调制之间进行了比较测量。
(比较测量意味着它在视线内的两个节点之间进行距离测试)
FSK 和 OFDM 器件的参数设置值几乎相同。 (唯一的调制因子是不同的)
结果:通信距离几乎相同。(约800m)。
您能否获得 FSK 调制和 OFDM 调制之间距离测试的比较文档?
此致、
Kwangbog Ham