This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC85xxDK-Headset:无法通过4个头戴式耳机同时与2个以上的头戴式耳机通信

Guru**** 2539840 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/678267/cc85xxdk-headset-couldn-t-able-to-communicate-beyond-2-headsets-simultaneously-though-4-headsets-are-powered

器件型号:CC85xxDK-Headset

您好!

我们使用 的是 CC85XXDK 耳机模块。 根据 CC8531的数据表、它最多支持4个通道。 这是否意味着可以同时与4个耳机模块(1个主设备+ 3个从设备)进行交互?

1.当我在实验中进行测试时,主设备始终与1个从设备相连,但我已为2块或3块从设备板供电。 如果我关闭连接的从板、那么只有另一个从板与主板连接。 因此、我无法在2个耳机(1个相位调节器+ 1个从设备)之外构建通信。 请建议我们如何连接4个耳机通信?

2.假设上述查询得到澄清,我们可以在4个设备之间进行通信,那么主设备可以选择主设备要与之交互的特定从设备吗? 还是只能在所有耳机之间广播?

请澄清。

谢谢、

Jeyaprakash K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeyaprakash、

    有关如何配置 PurePath 无线器件的详细信息、请参阅 CC85xx 用户指南: www.ti.com/.../swru250

    1主器件最多可流式传输至4个从器件。 主器件支持的最大从器件数在 PPW 配置器(主器件的无线电部分)中配置。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的意见。 当我尝试在主设备的无线电部分中选择多个从设备时、它显示 X 符号(随附屏幕截图)、无法选择多个从设备。 请帮助我们解决问题。

    谢谢、Jeyaprakash K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeyaprakash、

    双向通信不支持多个从器件。 将主配置更改为立体声输入基站。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    如果我们将主设备配置为立体声输入基站、则无法在器件之间进行双向通信。 对吧? 仅能听到主设备发送的从设备上的声音?

    我们正在寻找一种解决方案、其中至少有4个器件应该能够在它们之间执行双向通信。 您可以为我们的应用建议更好的解决方案吗?

    谢谢、
    Jeyaprakash K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeyaprakash、

    遗憾的是、PPW 器件不支持您想要执行的操作。

    谢谢、
    Fredrik