This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC13-90:使用外部天线和内置演示时覆盖范围较差

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/699087/launchxl-cc13-90-poor-range-using-external-antenna-and-built-in-demo

器件型号:LAUNCHXL-CC13-90
主题中讨论的其他器件:CC1350

我们将使用外部鞭状天线(使用 SMA 连接器)在915MHz 下测试演示的 LR 模式。  使用相同天线和远距离设置的 CC1350 LaunchPad 的距离结果远不会明显优于我们看到的距离结果。  在输出功率更高的情况下、我本来希望获得更好的结果-是否有其他人做过类似的比较?  

我们按照建议的修改来移除 A2并为 R158安装0欧姆电阻器、但 我注意到这会留下到 SMA 接地层(A1?)的连接 未组装。  应该有一个电容器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定您所说的是 SMA 接地层。 A1、A2、A3是用于匹配天线的组件。 使用 SMA 连接器时、这些组件没有作用。 必须移除 A2、以避免引入额外的阻抗。 不应安装 A1。 我假设您有美国版本的 LP。

    距离测试很难进行评论、因为我不知道您是如何完成测试的。 要检查 LP 是否按预期工作、您可以将 CC1350 LP 设置为10m LOS 并读取接收到的数据包的 RSSI。 对 CC13-90 LP 执行相同的测试、并比较 RSSI。