This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:阻抗

Guru**** 2558400 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/670217/cc1101-impedance

器件型号:CC1101

CC1101的数据表中提到器件希望看到的阻抗为86+j*43。 这是处于 RX 还是 TX 模式?

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我假设您参考第4.3节中的表格(868/915MHz 时的差分负载阻抗)? 在这种情况下、该阻抗用于射频发射部分。


    此致、
    Toby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于 LNA 和 PA 共用 RF 引脚、此阻抗用于 TX 和 RX。 这是 RF 引脚在芯片外所需的阻抗。 有关 详细信息、请参阅 www.ti.com/.../swra168a.pdf。