请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1200 主题中讨论的其他部件:CC1190、 BOOSTXL-CC1120-90
我计划将 CC1190范围扩展器与 CC1200收发器结合使用。 我无法找到同时包含 CC1190和 CC1200的参考设计。
如果有人能够提供所需信息或向我指出我可以获得所需设计的方向、那将是很棒的。
如果有任何帮助、我们将不胜感激。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我计划将 CC1190范围扩展器与 CC1200收发器结合使用。 我无法找到同时包含 CC1190和 CC1200的参考设计。
如果有人能够提供所需信息或向我指出我可以获得所需设计的方向、那将是很棒的。
如果有任何帮助、我们将不胜感激。
谢谢。
谢谢。 我正在为868MHz 和915MHz 设计 CC1200-CC1190。 对于868MHz 和915MHz、将有单独的通道。
在上面给出的链接中、我找到了两个参考设计。 我注意到了之间的一些组件差异
www.ti.com/.../CC1120-CC1190EM868RD / www.ti.com/.../CC1120-CC1190EM915RD
和
www.ti.com/.../boostxl-cc1120-90
这两种设计之间是否还有任何性能差异? 是否可以使用其中的任何一个?
谢谢