This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1260:在何处查找技术信息?

Guru**** 2581045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/749324/cc1260-where-to-find-technical-information

器件型号:CC1260

您好!

我需要设计一个基于 SDR 的低成本低于1GHz 调制器/解调器。 理想情况下、该平台将 IQ 收发器与 MCU/DSP 连接。 CC1260似乎符合简要说明中的要求、但我找不到任何技术细节、如射频性能、接口...

获取此信息的正确方法是什么?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC1260是我们通常不推广的器件。 主要原因是、实际上只能与使用并行接口的 DSP 一起使用、而且我们没有一个 SDK、其中提供了如何对数据进行后处理的示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、ter!

    我承担了要求和限制(并行接口、需要 DSP、不需要 SDK)以及 TI 在没有任何花哨 SDK 的情况下提供此类特定产品支持的风险。

    现在、如果我可以接受这些限制和要求来评估此芯片在原型上的性能、该怎么办? 我在没有 SDK 的寄存器级编程射频收发器(CC125和其他器件)以及在 MCU/DSP 上开发嵌入式软件以进行实时信号处理方面具有丰富的经验。

    看起来所有的灯都是绿色的! 在这种情况下,如何获得数据表和编程手册等最小信息?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否从头开始实施了调制解调器? 我提出的原因是、您必须在 DSP 方面执行此操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是:在过去15年中、我的主要工作是为端点或基站开发调制解调器(GSM、LTE、Sigfox)。
    对于我在上一条消息中提到的原型、我已经在另一家公司的射频 IQ 收发器上从头开始实施它。 它运行良好、但射频收发器在噪声和 IQ 分辨率等方面存在一些限制。

    因此、我想首先查看 CC1260规格、看看我是否可以预期性能会有所提高、如果可以、我会移植我的现有设计以支持 CC1260 RF 前端并检查性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否给我发送一个朋友请求、然后我可以查看我是否找到了所需的文档并将其作为私人邮件发送给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已发送给朋友请求。 感谢你的帮助。