This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:CC1200上的位同步

Guru**** 2812855 points

Other Parts Discussed in Thread: WMBUS, CC1200, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/749052/cc1200-the-bit-synchronization-on-cc1200

器件型号:CC1200
主题中讨论的其他部件:WMBUSCC1120

您好!

请允许我确认以下问题。
所有这些问题都与用户指南中的6.6位同步有关。

表19接收器侧或发送器侧中的"符号速率偏移容差"目标是什么?
 此外、该表是否显示了完成位同步的条件?

什么是"必需的前导码长度"?
 这是用于在接收器侧完成位同步的前导码长度吗?

什么意思是"0.5字节(仅用于增益调整)"?
 完成位同步是否只需0.5字节、是否还有任何额外的重新同步?

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信这篇文章: e2e.ti.com/.../310710 回答了一些问题。 根据他们在系统中的数据速率变化、他们应相应地选择设置。 如果它们的值小于2%或小于12%、则应使用 WMBUS S 或 T 模式设置中使用的 TOC_CFG。

    12%设置在 CC1120/5上有效、但我没有找到任何为 CC1200提供0% PER 和12%的设置。  


    1) 1)这位于接收侧。

    2) 2)对于 TOC_CFG.TOC_LIMIT > 0、前导码长度必须为4字节或更多。

    3)是、TOC_CFG.TOC_LIMIT = 0、如果4位前导码足以使 AGC 稳定、则当不使用零时。 位和字节同步在同步字中完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一般情况下:需要前导码来设置正确的 AGC 增益并进行位同步

    1) 1)符号速率偏移是 TX 和 RX 数据速率之间的差异。
    如果您在 RX 中使用 CC1200、则 RX 中的数据速率偏移将由晶体容差(ppm)和数据速率编程的有限分辨率进行设置(请参阅用户指南中的公式)。 即使考虑这两种情况、总 RX 数据速率偏移也将非常低。
    如果在 TX 中使用 CC1200、则数据速率偏移将与 RX 相同。 总偏移将远小于<0.2%、应使用 TOC_LIMIT = 0。
    如果您有具有较大数据速率偏移的传统发送器、则需要配置 CC1200接收器以考虑发送器引入的偏移。
    表19中的前导码长度是进行 AGC 增益调整和位同步所需的长度。

    2)是(除了设置 AGC 增益)

    3)当 TOC_LIMIT = 0时、设置正确的 AGC 增益和进行位同步只需要4位前导码(注意:假设偏移小于0.2%)。