请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 大家好
我发现以下这些词位于链接 https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/proprietary_sub_1_ghz_simpliciti/f/156/p/628551/2363574 中,
您好、
CC1310上1.5Mbps 模式所需的补丁 包含在最新的 SDK 版本中、我们正在努力将此模式添加到 SDK 示例中。
同时、我们正在努力提供在下周实施此模式所需的设置。 然而,这是有特点的
频率为915MHz、并且仅在典型条件下以433MHz 运行时进行功能测试。
我想了解哪个版本的 SDK 以及哪个示例中包含适用于 CC1310的1.5Mbps 补丁。 是否有人知道这一点?
非常感谢!