This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1150:CC 调试器能否与 CC1150配合使用

Guru**** 2585165 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1150, CC1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/746792/cc1150-can-the-cc-debugger-be-used-with-the-cc1150

器件型号:CC1150
Thread 中讨论的其他器件: CC1100CC 调试器

CC 调试器能否与 CC1150配合使用? 我连接了一个、CC Debugger /RF Studio 似乎检测到 CC1150、但在运行数据包 Tx 模式时、我会遇到不稳定的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    是的、可以使用它、如果您发现稳定性问题、可能是由于您将电路板"连接"到调试器的方式造成的。 信号以2-4MHz 的频率运行、需要良好的接线才能正常工作。 确保导线长度为1-2 (5cm)英寸、并且接地导线也良好。

    此致、
    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有连接 CC1150的规格。 用户手册似乎没有专门针对 CC1150的接线图。 连接到 CC1100时、使用 GDO0和 GDO2。 CC1150没有 GDO2。 可以改用 GDO1吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这可能是问题所在、请尝试交换 GDO0和 GDO1引脚。

    有一个 cc 调试器的用户指南、请阅读。

    此致、
    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个相当傲慢的回应,也许你应该保持自己的态度。

    如果我没有读过它、我为什么还要在这里发帖。

    也许您应该阅读该手册...鉴于您是 TI 的"专家"、我认为您知道手册没有专门介绍 CC1150是合理的、因此我发布了该问题。

    为了进行记录和仿真、CC1150上的 GDO1与 SO (MISO)进行多路复用。 将 CC 调试器接头上的直流信号连接到 CC1150上的 SO (GDO1)信号似乎已稳定通信。

    感谢你的帮助。