This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:支持 N 模式无线 MBUS 的 CC1310

Guru**** 682950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, WMBUS, CC1120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/746863/cc1310-cc1310-supporting-n-mode-wireless-mbus

器件型号:CC1310
Thread 中讨论的其他器件: WMBUSCC1120

大家好、

CC1310是否支持 N 模式无线 MBUS?

CC1310似乎无法支持169Mhz RF 品牌?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1310不支持169 MHz 频带、但也有其他 TI 器件(例如 CC1120)支持 WMBus。

    有关 详细信息、请参阅 http://www.ti.com/tool/WMbus。

    BR

    Siri