This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:是否可以在不知道同步字的情况下在 CC1101上接收数据?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/746125/cc1101-is-it-possible-to-receive-data-on-cc1101-without-knowing-the-sync-word

器件型号:CC1101
 根据  这 种方法、 我 想知道    接收 端是      直接接收同步字 、还是  接收 端  不再 接收  前导码 ?

我 期待   你 的答复 ,谢谢 。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您不知道同步字、则需要将 CC1101配置为同步串行模式并禁用同步检测。 然后、您的 MCU 必须在用于数据的 GDO 引脚上对接收到的数据位进行采样、并在 MCU 侧执行所有处理。

    Siri