主题中讨论的其他器件:TIDA-00489、 TIDA-01476、
工具/软件:Code Composer Studio
嗨、大家好、
我希望在传感器未连接到网络时最大程度地降低功耗。 (目前使用 TIDA 00489设计时为2mA)
我希望传感器每15分钟搜索3次、如果未找到网络、我想删除 NV 存储器。 对于后一个,我使用 SSF_clearAllNVItems();
- 因此、我必须更改哪些设置?
- 您是否知道如何检测3次失败的扫描?
- 函数 RX_ON_IDLE 是什么意思? 为了节省功耗、我可以将其设置为 false 吗?
- "主动扫描"、"被动扫描"和"孤立扫描"之间有何区别?
感谢你的帮助
Stefan