This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:最小接收器带宽

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/729686/cc1125-minimum-receiver-bandwidth

器件型号:CC1125
主题中讨论的其他器件: CC1200

尊敬的支持团队:

我对 CC1125 RX 带宽有疑问。 根据数据表、RX 带宽必须是数据速率的两倍。

但是、我想知道这是否可以降低? 我在 CC1125寄存器中强制进行了这种更改(即降至17.9和16.7kHz)、但很不幸运地解调信号。 因此,我不知道背景是否发生了什么事情。 当它是数据速率的两倍或更高时、我会收到它。 我的数据速率为9600bps、我的信号宽度约为10kHz、包括第一个边带。 因此、实际上无需具有19.2kHz 的 RX 带宽(即2 x 9600)。  

任何评论都是十分欢迎的。

非常感谢

密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RX BW 必须大于= 2 x 符号速率。 这由设计给出。

    数据速率为9.6kbps 时、信号将大于10kHz。 近似信号带宽可使用卡森规则计算、因为 SBW =符号速率+ 2 x 偏差。 这个等式对于2-FSK 相当准确、但是对于2-GFSK、它会比较保守。 假设2GFSK 调制和1的调制指数(= 4.8kHz 的偏差)、信号带宽将约为15kHz。 。 此外、还必须考虑 RX 和 TX 单元之间的频率偏移。 19.2 kHz RX BW 可能是您的情况下的绝对最小 BW。 取决于晶体精度以及是否启用了 FB2PLL (有关后者的详细信息、请参阅用户指南)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回来。

    调制为2GFSK、频率偏差为2.4kHz。 输出信号带宽约为12kHz。 请参阅下面的内容。 假设 RX 和 Tx 之间没有频率偏移、这肯定应该在 RX 带宽低于19.2kHz 时进行解调、对吧? 那么、我的问题是、当 CC1125中的寄存器设置为低于数据速率的两倍时会发生什么情况? 这是否会导致收发器处于奇怪的状态或其他状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、数据速率为9.6kbps 时、RX 滤波器带宽必须为19.2kHz 或更宽。 这就是对讲机的设计方式。 在下一代 CC1200上、这个限制已被删除、但是对于 CC1125、如果你将 RX 滤波器带宽设定为少于19.2kHz、你将不会收到任何东西。