This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:如何测试 CC1312R 的4GFSK

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/727687/cc1312r-how-to-test-4-gfsk-of-cc1312r

器件型号:CC1312R

大家好、

CC1312R 数据表显示它支持4-(G) FSK 调制。  是否有用于测试的4-(G) FSK 示例或 SmartRF Studio 设置?

对讲机设置要求如下:

频率:868MHz

调制:4-(G) FSK

数据速率:200kbps (符号速率100Kbps)

BR、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们还没有示例或任何 Studio 设置。 仍然可以测试4-GFSK

    从50kbps、2GFSK 设置开始。 更改以下内容
    modulation.deviation 67 // 16.67kHz 符号内部偏差。 外部符号= 50kHz
    symbolRate.rateWord 65536 // 100ksps
    rxBw 86 //195 kHz RX 滤波器带宽
    formatConf.fecMode 9 // 4FSK

    HW_REG_OVERRIDE (0x6096、0x001C)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sverre、您好!

    感谢您的快速回复、我将向您进行测试并提供反馈。

    BR、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sverre、您好!

    我在 smartRFstudio 上进行了测试、但下面有问题。
    如果我设置为4-FSK 并且符号速率为100Kbps、则数据速率应为200Kbps。
    在相同的数据长度和符号速率下、4FSK 传输时间预计为2FSK 的一半。
    DIO7配置为支持 PA 的无线电输出(射频内核数据输出1)并测量2-FSK 和4-FSK 的传输时间。
    但是、4-FSK 测量值为3.36ms、与2-FSK 测量值相同。
    我的想法是错误的吗?

    插孔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的错误。 在实验练习中、我们使用上一帖子中的覆盖项测试了4-FSK。 但是、问题是使用了与2-FSK 相比的不同补丁(即不使用 genfsk_MCE_patch 和 genfsk_rfe_patch)。 这些补丁在 Studio 和 SDK 中均不可用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sverre、您好!

    您能否为我提供用于测试4-GFSK 的补丁文件?

    BR、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插孔、

    很抱歉、我们目前无法共享补丁、除非您的请求背后有重要的业务机会。 原因是该修补程序现在处于内部状态、而一些工程工作是制作公共版本。 建议您在本地与 TI 联系。 也许他们可以帮助升级此案例、以便提供补丁。