This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:您可以审计我的 PCB 吗?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/936053/cc1101-could-you-audit-my-pcb

器件型号:CC1101

嘿、我是射频设计的新手、想用 CC1101制作 PCB。 我在 UART 通信中使用了 esp32微控制器和 CP2102。 所有无源组件均采用0402封装、射频芯片通过0.254mm 宽度的线路连接、并且线路之间有6 mil 间隙。 在我的生产中、我将使用厚度为1.6mm 的 FR-4。 我感兴趣的是、底部是否有旁路电容器并通过过孔进行连接? 我还看了其他板、它们都在连接到 GND 的多边形上使用过孔。 他们是怎么做的? 我也放置了通孔、它是否正常? 我的目标是获得433MHz 发送器/接收器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用  申请审核。 很难根据几个屏幕截图进行良好的审核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我已经发送了)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已脱机覆盖