你(们)好
客户无法接收数据、并且未检测到 GDO 中断。 但是、它们可以读取内部寄存器值、例如 PARTNUM、VERSION、RSSI、MARCSTATE、FREQ0、并且复位操作遵循数据表中的"5.19.1.2手动复位"
客户想知道寄存器是否设置正确。 谢谢你。
静态常量寄存器 Setting_t preferredSettings[]=
{
{CC110L_IOCFG2、 0x29}、
{CC110L_IOCFG1、 0x2E}、
{CC110L_IOCFG0、 0x06}、
{CC110L_FIFOTHR、 0x07}、
{CC110L_SYNC1、 0xD3}、
{CC110L_SYNC0、 0x91}、
{CC110L_PKTLEN、 0xFF}、
{CC110L_PKTCTRL1、 0x04}、
{CC110L_PKTCTRL0、 0x05}、
{CC110L_ADDR、 0x00}、
{CC110L_CHANNR、 0x00}、
{CC110L_FSCTRL1、 0x0C}、
{CC110L_FSCTRL0、 0x00}、
{CC110L_FREQ2、 0x21}、
{CC110L_FREQ1、 0x62}、
{CC110L_FREQ0、 0x76}、
{CC110L_MDMCFG4、 0x2D}、
{CC110L_MDMCFG3、 0x3B}、
{CC110L_MDMCFG2、 0x13}、
{CC110L_MDMCFG1、 0x22}、
{CC110L_MDMCFG0、 0xf8}、
{CC110L_DEVIATN、 0x62}、
{CC110L_MCSM2、 0x07}、
{CC110L_MCSM1、 0x30}、
{CC110L_MCSM0、 0x18}、
{CC110L_FOCCFG、 0x1D}、
{CC110L_BSCFG、 0x1C}、
{CC110L_AGCCTRL2、 0xC7}、
{CC110L_AGCCTRL1、 0x00}、
{CC110L_AGCCTRL0、 0xB0}、
{CC110L_RESERVE_0x20、 0xFB}、
{CC110L_FREND1、 0xB6}、
{CC110L_FREND0、 0x10}、
{CC110L_FSCAL3、 0xEA}、
{CC110L_FSCAL2、 0x2A}、
{CC110L_FSCAL1、 0x00}、
{CC110L_FSCAL0、 0x1f}、
{CC110L_RESERVE_0x29、 0x59}、
{CC110L_RESERVE_0X2A、 0x7F}、
{CC110L_RESERVE_0X2B、 0x3F}、
{CC110L_TEST2、 0x88}、
{CC110L_TEST1、 0x31}、
{CC110L_TEST0、 0x09}、
};