This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:使 CC1312Rs 无线电与 CC1120无线电通信

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1200, CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/932730/cc1312r-getting-cc1312rs-radio-communicate-with-cc1120-radio

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:CC1120CC1200

您好!

我想知道您是否有使用 CC1312的无线电与 CC1120无线电通信的经验? 我是否需要了解任何特殊信息、或者是否有任何应用手册对此有用? 感谢您的帮助!

最棒的

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1312 <->CC1200应该是直接的。

    您能否提供有关您计划使用的数据速率等的更多详细信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    其他问题。 CC1312R1和 CC1120的同步字是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 CC1312R 和 CC1200、您可以自由设置同步字、但建议保留默认同步字。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  

    两个器件的 defaul 同步字是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、对于大多数 PHY、建议的设置在两个器件上使用相同的同步字。 ,可以使用 SmartRF Studio 轻松检查