This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:CC1312R 软件定义无线电的技术参考

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/932814/cc1312r-technical-reference-for-the-cc1312r-software-defined-radio

器件型号:CC1312R

在 CC1312R 数据表中、显示了以下内容:

"各种物理层无线电格式部分构建为无线电的软件定义无线电
行为由无线电 ROM 内容或以形式提供的非 ROM 无线电格式定义
使用 SimpleLink SDK 的固件补丁。 这允许更新无线电平台以支持
即使在无线(OTA)更新的情况下仍使用相同器件、也能实现标准的未来版本。"

在《CC1312R 技术参考手册》中、它指出:  

"本手册面向系统软件开发人员、硬件设计人员和
应用开发人员"。

但其中没有任何内容描述"部分软件定义的无线电"的架构、我搜索过论坛和网络、没有找到任何内容。

此模块是否有良好的参考手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 RFLib 的链接

    如果您需要更多文档、请随时进一步详细说明。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有文档支持客户编写自己的固件补丁。 这些补丁仅由 TI 提供。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试获取有关射频块中信号处理的技术参考。 我不打算编写修补程序。 例如、我想看到一个信号流方框图、其中包含一些说明。

    戈登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请详细说明您要查找的内容吗? 或者重新表述、您希望通过看到您所询问的数字来回答哪一个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道:

    如何确定接收器带宽? 我看到了一个值表、它们在不同的频率下似乎是不同的。

    射频块如何从2GFSK 切换到4GFSK? 我能强制执行此操作。

    它可以支持什么范围的 B.T 值?

    符号速率中的精细步骤有什么作用? 这是如何工作的、因为 这有点不寻常。

    偏差似乎没有限制、这与其他系统略有不同。

    软件定义了什么器件、哪些器件不是?

    我看到提到了 WBDSS 的某个地方。 是否有任何相关信息?

    可能会有类似的问题由此产生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一系列问题。 您是否尝试弄清楚 CC1312R 是否能够支持给定的应用、或者问题是否更常见、以了解您是否可以看到芯片支持什么?  

    RX BW:来自 TRM:"带宽与射频频率乘以 LO 分频器"。 因此、您可以使用"表25-183。 接收器带宽设置" 以计算其他频率的 RX BW。 这是抽取滤波器计时方式的影响。

    2-GFSK/ 4-GFSK:在 CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP 中、设置 formatConf.fecMode = 9

    BT:我们提供目标0.5的 PHY、但可以以不同的方式进行设置。 我们仅根据申请提供其他 BTS 的设置、以获得大机会。

    符号速率:由于符号速率由数字部分设置、因此分辨率由设计给出。

    偏差:如果调制指数设置得远于0.5 - 1范围、我相信您会遇到一些性能问题。 偏差极低也可能会带来挑战。

    大多数接收器是在架构中定义的软件、但大多数接收器不向客户公开。 如果您正在寻找特定功能、请告知我们、我们可以查看是否能够支持这些功能。

    WBDSS:设置在 SmartRF Studio 中可用。  https://www.ti.com/lit/an/swra591/swra591.pdf 中介绍了该概念