This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:对于 CC1200的 AES128有疑问

Guru**** 2524250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/929812/cc1200-there-are-questions-for-aes128-of-cc1200

器件型号:CC1200

你好。

1、CC1200的 AES128使用什么时钟? (内部时钟或外部 RF 40MHz)

2.如果使用内部时钟、内部时钟速度是多少?

3. AES128 CBC 方法需要大约40ms 来处理450字节。 是否有任何方法可以加快速度?

等待您的回复。

谢谢

此致、

Robin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一名团队成员将尽快返回给您。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    是否有任何更新?

    答案太晚了。

    请快速检查。

    对此,

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在等待研发部门的反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AES 模块在40MHz xtal 上运行。

    AES 模块是一个固定数字块、它实际上并不是影响速度的任何选项。  

    如何向 AES 引擎输入/输出数据?