主题中讨论的其他器件:CC1190、 CC1310、 CC1352P
根据 SWRA517、CC1310 + CC1190需要200mA 才能实现20dB 的 TxPower、而 CC1352P1只需要68mA。 显然、CC1352P1的功效有了很大提高。
我的问题是:是否有任何理由使用 CC1310 + CC1190/其他射频前端开始新设计? 我可以看到两个:1)获得一些额外的 DB txPower。 CC1352P 电容为20dB、而 CC1310 + CC1190可高达27dB。 2) 2)降低 BOM 成本。 这两种方法都是以增加功耗为代价的。 CC1310 + CC1190还有其他可能的优势吗?
请提供一些指导。 谢谢。