This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:使用 DIO 端口在 CC1310 RHB 上创建第三个 SPI 接口

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1196865/cc1310-creating-a-third-spi-interface-on-cc1310-rhb-using-dio-ports

器件型号:CC1310

各位专家:

在 使用 DIO 端口在 CC1310 RHB 上创建第三个 SPI 接口时、我们需要您的帮助。 这是可能的吗?

在将 第三个 SPI 映射添加到配置文件时、我们是否需要更改 cc1310_launchxl.c 文件中的 SPI DMA 部件? 就我检查的情况而言、如果我们不添加第三个、则 SPI 初始化将失败、系统将挂起。 如果我们要添加新的 SPI 主器件、我们应该如何定义新 SPI 主器件的以下属性?

 提前感谢您的支持。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表、CC1310只有2个 SPI、但我相信您可以将 SensorController 用于一个位拆裂的 SPI。