This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:TI-wisunfan 堆栈断开时间

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1196451/cc1312r7-ti-wisunfan-stack-disconnection-time

器件型号:CC1312R7

你(们)好。

在 ti-wisunfan 堆栈中、当一个端点断开连接时、边界路由器路由表需要多长时间才能识别该端点已断开连接?

我们可以更改该时间吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mauricio:

    默认边界路由器项目中的超时设置为30分钟。 查看 ws_config.h 文件、您可以看到 WS_RPL_DAO_MAX_Timout 设置为30分钟。 DAO 消息将向下路由数据向上传输到边界路由器。 如果超时,则节点将从路由表中删除。  

    您可以使用较小的值进行实验、但这是在网络对这些变化的"反应性"与网络重组所需的开销通信量之间的折衷。  

    希望这对您有所帮助。  

    此致、

    SID  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Sid。

    我将 WS_RPL_DAO_MAX_Timout 的值从(30*60)更改为(10*60)(10分钟),但它似乎不起作用。 我断开设备连接已超过10分钟、边界路由器的路由表中仍有该设备。 有什么想法吗?

    此致、

    Maurício μ A