This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:灵敏度问题

Guru**** 2731945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1198163/cc1200-sensitivity-issue

器件型号:CC1200

我们没有获得实际的灵敏度。 96到-100之后。我们正在进行500个数据包测试、但我们仅接收不到100个 ACK 数据包

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题无法 评论、因为您未提供有关您正在使用的设置的任何信息。 此外、您期望哪种灵敏度?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    如 TheGhostOf 所述、您能否共享有关 PHY 设置(符号速率、Rx 带宽、调制类型、频率等)以及有效负载大小的更多信息?