This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:尝试在非窄带模式下使用 CC1120:有关灵敏度/CHWB/DEV 的一些更基本的问题

Guru**** 2520250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1234833/cc1120-try-to-use-cc1120-in-non-narrow-band-mode-some-more-fundamental-questions-about-sensivity-chbw-dev

器件型号:CC1120

您好!

在窄带运行中已经使用了多年、现在我们想将其用作以前主要用于 TDA72xx 的用例中的接收器:通常用于具有~50ppm 和较低敏感区域的晶体。

TX 是一款没有包模式功能的低成本芯片、所以我们需要在 WON 上构建符合 CC 的数据包-也就是位拆裂。 但这不是问题,理解的问题是:

基本频率为868.3Mhz。 在 CC1120-RX 上、我们将100k CHBW 设置为19.2k dev、符号速率38.4k

TX 现在的频率误差为~40k、但100k 通道带宽和~20kDEV 应该不会是个问题-所以我想。 但我们有一个程度 CHBW 到200k 码器调整基本频率到868.34使其工作.

使用100k chbw 和20k dev 时、我预计在~50-60k 的频率误差范围内一切都正常。

我是不是错了/我如何能够在不因增加 CHBW 而失去高度敏感性的情况下进行适当调整?

THX 很多问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否针对所使用的设置测量了信号带宽? 这很难估计、因为我不知道这是 FSK 还是 GFSK。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如 GhostOf 提到的、您是否能够根据所使用的设置测量 OBW? 这可能是找出这一点的最快方法。

     确定 OBW 值后、可以计算所需的最小 RX BW 设置;  SWRA122  (CC11xx 灵敏度与频率偏移和晶体精度): https://www.ti.com/lit/swra122 提供了有关如何考虑 RX BW 设置(您需要信号带宽的设置)中晶体频率误差的信息。

    此致、

    扎克