This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:适用于718M~830M 的 CC1310天线设计

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1232873/cc1310-cc1310-antenna-design-for-718m-830m

器件型号:CC1310

您好、专家!

CC1310在频率为 718M~830M 时是否存在天线设计和相关匹配电路。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您将需要为该频带重新调整天线匹配网络、请参阅:

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除此之外、所有频率均相等:868 MHz 与718 MHz、理想情况下、当天线在较低频率下运行时、需要稍长一些。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    对于频率718~830MHZ PCB 天线和匹配网络、有可能提供详细文档或 PCB 文件。  现在、我们 想使用 PCB anntena 来降低成本并 保持一致性。 LaunchPad 天线仅适用于868~915MHz。 但我的终端客户需要 718M~830Mhz。 现在项目正在处理中、我可能会由于项目失败而丢失1mpcs 订单、希望获得 TI 专家的大力支持。 谢谢! :μ(μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基本而言、您需要让某人为您设计天线。 如果您查看 TI 提供的不同应用手册、就会发现天线的谐振频率取决于接地层、外壳、以及天线相对于电池和其他金属物体的放置位置、 产品将安装在什么上面等。 因此、必须根据需要 S11测量等的用例对天线进行调整。 如果这是一个100万的机会、TI 应该能够为您提供帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如 GhostOf 所指出的、它涉及多个步骤来为该频带调整天线(通过外壳测量电路板的尺寸等)。 因此、最好发送电子邮件; 考虑到潜在的订单规模、我已经联系了您列出的 TI 代表来处理该问题。

    我们提供的天线参考设计(在此频率范围内)适用于868/915MHz、因此我们需要针对718-830MHz 相应地调整天线。 不幸的是、它并不像在这种情况下提供 PCB 文件那么简单。

    如果/当该问题转移到电子邮件、我会将该主题标记为已解决。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    如果我们可以转到电子邮件、那更好说话。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电子邮件是 rd01@adcmicro.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我们将很快与您联系以组织本次活动。