This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:CC1125射频中的频率偏差设置

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125, CC1175
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1257472/cc1125-frequency-deviation-setting-in-cc1125-rf

器件型号:CC1125
主题中讨论的其他器件: CC1175

大家好!
我正在使用 CC1125模块、在该模块中、我需要配置频率偏差、

但是、根据数据表、需要配置 DEV_M 和 DEV_E、  

现在我的问题是"如何解决具有2个未知变量的方程(DEV_M/DEV_E)"

偏离6kHz 时为 DEV_M 和 DEV_E 的值。  

请帮我解决这个问题

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

    您可以使用 SmartRF Studio 找出这些寄存器的值。  在 SmartRF Studio 中键入所需的偏差时、寄存器值将进行相应调整。  如果希望有6kHz 的偏差、我会使用 DEV_E = 0x03、DEV_M = 0x3A。

    此致、

    Hg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了补充 Haiatullah 的回答(为了更好地理解)、来自  第5.2.1节 共  SWRU295  (CC112X/CC1175低功耗高性能低于1GHz 射频收发器/发送器用户指南): https://www.ti.com/lit/swru295




    因此、重要的是DEV_M和的值DEV_E分别为尾数位和指数位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  

     我无法使用 Smart RF Studio、因为这是用户为我的项目定义的参数、并且运行时的频率偏差将会改变、所以需要计算运行时的值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我的问题是 如何根据 上面给出的等式来查找 DEV_M 和 DEV_E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

    如果不使用 SmartRF Studio、无法直接找到这些值。 一种解决方案是将 DEV_M 设置为0。 使用用户指南中的公式1、查找提供最接近所需偏差(不更高)的 DEV_E 值。 然后找出 DEV_M、该 DEV_M 提供了针对所需偏差的闭合偏差。  

    此致、

    Hg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haiatullah:您是否已检查 SmartRF Studio 如何进行该计算?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    说得好、但如果偏差设置不准确、它对射频性能的影响

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不知道智能射频是如何产生这些值的、

    如果您有关于 Smart RF 的一些信息、敬请告知