This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] cc1350可编程

Guru**** 2516670 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, MSP-EXP432E401Y, EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1263902/cc1350-programmable

主题中讨论的其他器件:CC1350MSP-EXP432E401YEK-TM4C123GXL、TM4C123

我想为 CC1350芯片进行可编程设计。  我将使用 TM4C1294NCPDTT3R、但找不到任何软件。如何找到??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如果您尝试使用带有内置调试探针的现有 TI 板来对另一个 TI MCU 进行编程/调试、这是可行的且受支持。 例如、您可以参考 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 电路板。 该电路板使用 TM4C129 MCU 来进行仿真、并将其用作 XDS110调试探针。 请参阅该链接 https://www.ti.com/tool/MSP-EXP432E401Y。可  通过板载跳线设置将该板配置为"调试"另一个 TI MCU。 市面上很少有其他具有此功能的 TI LaunchPad。  

     您还可以参阅本应用手册的第4.6节、使用 EK-TM4C123GXL LaunchPad 来"调试"另一个 TM4C12x MCU。 请访问该链接 https://www.ti.com/lit/pdf/spma075。EX-TM4C123GXL 板使用 TM4C123 MCU 进行仿真、可用作 ICDI 调试探针。  

     上述 两种 方法是调试探针的成本非常低的选项。 但是、我建议您购买 XDS200或 XDS110等外部调试探针来对目标器件进行调试/编程。 请参阅以下产品页面。  

    https://www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U

    https://www.ti.com/tool/TMDSEMU200-U

     我不确定您是否正在尝试 使用板载调试探针、 例如  基于 TM4C129等 TI MCU 的 XDS110来批量生产自己的电路板。 如果您期望实现这一点、您不会增加总体 BOM 成本吗? 我建议您只使用 JTAG 连接器来构建电路板、任何受支持的调试探针都可用于对目标进行调试/编程。 请注意、XDS110和 ICDI 的固件是 TI 专有的。 源代码不是公开 发布的。  

     XDS110固件二进制文件可在 C:\ti\ccs1200\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110中或您各自的 CCS 安装中找到。