This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:CC1352P7

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, BOOSTXL-SHARP128
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1276043/lp-cc1352p7-cc1352p7

器件型号:LP-CC1352P7
主题中讨论的其他器件:CC1352P7BOOSTXL-SHARP128

你(们)好...

计划使用最新 SDK (cc1352p7 lP)中的 fatsd 卡示例,但持续抛出错误。 亲切的建议

Launch Pad = CC1352p7  

2. Micro SD 卡、具有4GB 卡和 SPI 连接、符合下面列出的 Boostxl ...

SD 卡侧--lp 侧

SPI CLK-    DIO10

SPI CS-       DIO 14  

SPI MOSI    DIO08

SPI MISO   DIO09

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您看到了什么错误?

    您是否见过电路板文件中关于对 BOOSTXL-SHARP128 LCD 和 SD 卡 BoosterPack 进行必要修改的注释?

    • 使用跳线连接 SD_CS 和 SD_CS*。
    • 解开电阻器 R16并将其重新焊接到 R17上。 SD_CS*使用与 BTN-2相同的 LaunchPad 接头引脚。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于缺乏反馈而关闭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Siri

    对不起,我不是很好

    错误为"错误:"无法创建。请检查"
    "如果需要附加跳线、请访问 Board.html。"

    "正在中止。

    我们没有使用  BOOSTXL-SHARP128 LCD 和 SD 卡 Booster Pack、SD 卡座、引脚图 与 boostxl 板相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、但是您是否已确保按照上述方法对电路板实施了修改?

    • 使用跳线连接 SD_CS 和 SD_CS*。
    • 解开电阻器 R16并将其重新焊接到 R17上。 SD_CS*使用与 BTN-2相同的 LaunchPad 接头引脚

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Siri

    它已经解决了,现在正在工作。 我更改了 SDK 版本6.40而不是7.10 (其中使用了 MOSI 和 MISO)

    感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴您能够解决这个问题、但我不明白开关 SDK 为何有用、因为除了 SPI 引脚名称外、两个版本之间不应有其他差异:

    主=控制器

    从机=外设

    MOSI =主器件输出从器件输入= PICO =外设输入控制器输出

    MISO =主器件输入从器件输出= POCI =外设输出控制器输入

    Br

    Siri