尊敬的专家:
您可以介绍一下如何实现 CC1310的2Msps 吗? 我的客户希望实现2Msps、但仅希望实现1Msps。
我检查了一个相关的问题、但该链接无法打开。 您可以查看这些信息吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
链接将在我旁边打开。 引用自 POST "CC1310上的 HSM 模式是指具有8FSK 调制的4mbps 固定数据速率。 可以 在该器件以及868/FSK 915MHz 频带中实现1mbps 数据速率2 (G) FSK 和 upt0 1.5Mbps 4 (g) FSK (可编程数据速率)。 有关这些模式所需的设置、请参阅以下文章。"
这意味着不能选择2Mbps。
您好!
感谢您的答复。 无法打开以下链接。 您可以检查一下吗?
433 MHz 频带上可实现的数据速率低于868 MHz 频带、433 MHz 上的最高数据速率为1.5Mbps。 这是由于射频内核中提供了与频率相关的 MIP。
旧 E2E 帖子的某些链接已损坏、但如果您删除了最后一个数字(我不知道他们是否仍然指向正确的帖子)、您可以让它们正常工作
e2e.ti.com/.../cc1310-receive-nothing-using-433m-1mbps-with-rf_cmdproptxadv-rf_cmdproprxadv
Chris、您好!
SVS 在该线程中的答案似乎具有 GhostOf 所指的设置。
此致、
SID