This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:LP-CC1352P7

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1298161/lp-cc1352p7-lp-cc1352p7

器件型号:LP-CC1352P7
Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACK

所以、我将尝试为 OAD 片外设备运行一个简单的低功耗外设示例。 我将遵循有关如何使用 BTool 执行 OAD 的指南。 但出于某种原因、BTool 拒绝上传映像并给出错误、如图所示、我还启用了 OAD 头文件、并且通过手动将其安装到外部闪存中、然后由 BIM 片外读取它来检查映像、结果很好。 所以二进制图像是正确的,但我似乎不能使用 BTool 发送图像。 我似乎不能解决这个问题。 我还尝试了 Simplelink 连接应用程序,并尝试发送我的 OAD 映像通过,但使用该应用程序简单外设 OAD 外芯片示例给出了错误。 我似乎不能解决这个问题。