Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、 SysBIOS
请求协助。
我有一个在自定义目标硬件上运行的复杂程序(见下文)。 我不使用 RTOS。 我不使用引导加载程序。 我已将 project.syscfg 降至仅2个 LED。
只有在我加载调试器并使用调试器运行时、代码才会运行。 我可以暂停并终止调试器、然后继续运行。
当我断开 JTAG 探针并重新连接时、程序不会运行。 我使用外部电源为电路板加电、但没有调试探针时也是如此。
我使用的是 CC1352P1F3 REVE 微控制器、并查看了勘误表 SWRZ076D。
我有5个版本4原型板、如果没有调试器、它们都无法运行。
我有2块 Rev 3原型板。 一种方法工作正常、另一种方法失败(与上一种方法相同)。
实际上、我已经将该代码加载到 LaunchXL CC1352P-4评估板上、它工作正常。
是否有解决这个问题的想法?
代码片段:
int main (空)
{
Board_init();
NoRTOS_START();
while (1)
{
GPIO_WRITE (GrnLED、1);
__ delay_cycles ( delay_1S );
GPIO_WRITE (GrnLED、0);
__ delay_cycles ( delay_1S );
}
}