This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:使用半双工射频模块实现全双工无线电

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1309295/cc1352r-full-duplex-radio-implementation-using-half-duplex-rf-modules

器件型号:CC1352R

 您好!

如何使用 TI 提供的半双工射频模块(收发器或无线 MCU)在低于1GHz 和2.4GHz 频带中实现全双工通信无线电?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只能针对我们的无线连接产品说话、但如果您需要以相同频率同时进行发送和接收(例如、两个器件)、则由于 TX 器件阻塞了 RX 器件、它们很可能会相互干扰、从而降低 RX 性能。

    因此、您需要确保电路板在给定的时间以不同的频率执行 TX/RX。由于这些器件不是为全双工设计的、因此我们尚未开发全双工解决方案。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CC1352R 中、我们可以同时使用低于1GHz 频段、例如433MHz 和2.4GHz 频段、但一个通道处于 TX 模式、另一个通道处于 RX 模式吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用两个彼此非常接近的 LaunchPad (一个在433 MHz 下工作、另一个在2.4GHz 下工作)对此进行测试、以模拟您所需的情形。 这将有助于指示这是否会  是否可以实现。

    但是、您需要同时使用两个 CC1352R 器件在2.4GHz TX 和433 MHz RX 下工作(反之亦然)、因为如前所述、只有一个无线电前端。

    此致、

    扎克