This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:功率放大器

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1309296/cc1352r-power-amplifier

器件型号:CC1352R

您好!

请建议使用饱和输出功率大于36dBm (4W)且 与 CC1352R 兼容的超高频(433Mhz)功率放大器。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC1352R 不是为如此高的输出功率而设计的-您的应用中要实现的433 MHz 区域/稳压是什么?

    SKY65366-21在目标频段提供+30.2dBm 输出。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    您能否详细说明一下:"CC1352R 不是为如此高的输出功率而设计的"。 感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在如此高的输出功率(特别是谐波功率等级)下、您可能会遇到杂散发射问题-您需要额外的滤波来衰减这些问题、TI 尚未对此进行测试。

    如果您构建了一个测试电路、则可以测量谐波功率等级有多高、还需要多少额外谐波衰减。

    此致、

    扎克