This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311P3:是否有实施单端射频前端的指南

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-CC1311P3, CC1311P3
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1329796/cc1311p3-is-there-a-guide-to-implement-a-single-ended-rf-frontend

器件型号:CC1311P3

大家好、我最近一直在与 LP-CC1311P3一起开发一个项目。 作为一家公司、我们决定推进该项目并创建基于 CC1311P3的定制产品。

我们只需要10dBm 的功率。 但在  LP-CC1311P3参考文件中、20dBm 和14dBm 有两条射频路径。 CCSTUDIO-THEIA 内有一个内部偏置单端前端选项。

那么、我如何实现该单端内部偏置前端? 我找不到任何相关文档。 有工具或参考设计吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 CCS 选择前端、如屏幕截图所示。

    CC1311P3具有可编程的输出功率(PA 表)、因此为了实现+10dBm 输出、您可以从 PA 表中为 CC1311P3选择此输出功率(对于868/CC1311P3 915 MHz 运行)。 如需了解更多相关信息、请访问  第10节 共  SWRA640  (CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项): https://www.ti.com/lit/swra640 -但已找到每个 PA 表设置的值。

    如果要评估射频性能、只能使用  SmartRF Studio 7:  https://www.ti.com/tool/SMARTRFTM-STUDIO 以便更轻松地将器件配置为所需的模式、然后将器件设置为数据包 TX/RX 或连续 TX/RX、以及 PA 表设置为+10dBm。

    您还可以参阅此 SimpleLink Academy 入门培训: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__Aep5jzoC8OZsth7GqtnVtw__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_CC13XX_CC26XX_SDK__AfkT0vQ__LATEST 

    对于单端网络、  第2部分 共  SWRA640 提供了不同配置和 BOM 的概述;如果您希望执行此操作、则需要修改 PCB、因为单端操作中不存在 LaunchPad。

    从软件开发的角度来看、您应该能够在稍后的日期修改射频前端配置(用于定制 PCB)、并在无法修改 BOM 时按原样使用 LP-CC1311P3平台。

    此致、

    扎克