This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:CC1260RGZR

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1339679/cc1200-cc1260rgzr

器件型号:CC1200
主题中讨论的其他器件:CC1260

您能否告知部件号 CC1260RGZR 的状态、它 早期在网站上未找到、但现在处于"正在供货"状态。

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinisha:

    您在哪里找到了器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diego、

    请求来自客户 Trimble、请告知。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diego、不难找到此器件、Digi-Key 和 Mouser 都可获得点击。 即使已标记为 NDA、该供应商也具有数据表: https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/5037/CC1260.pdf

    Jinisha:这个部分要求客户真的知道他们在做什么、因为他们必须自己编写一个调制解调器、很可能是其他可用的部件更适合。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinisha:

    正如 TheGostOf 所述、这个部分要求他们编写他们自己的调制解调器、另外一个部分也许更适合他们的应用。 如果您可以根据客户希望使用 CC1260的原因与他人分享一些信息、那么我可能会针对其应用提供另一条建议。 它们需要其他器件所不具备的调制格式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我来说明一下 CC1260的状态。 该器件正在生产中、我们正常接受订单。 我们不在 TI.com 上进行"推广"的原因是、它是一种复杂的器件、需要无线电设计专业知识、而且文档也有限。 所以 Trimble 可以下订单,我们将支持他们,我们,市场营销和系统有电话与客户,他们可以使用它尽可能多,他们想要和需要.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rogerio:

    非常感谢您的澄清。
    祝您度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "龙儿,你没事吧。" 如果您有任何其他需要、请告知我们。 祝大家度过美好的一周和周末。