This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:EasyLink for rfEasyLinkEchoTx 的 Custom Board RADIO_INIT 失败

Guru**** 1156330 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, LPSTK-CC1352R
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1350521/cc1352r-custom-board-radio_init-fails-for-easylink-for-rfeasylinkechotx

器件型号:CC1352R

我已经使用 CC1352R 设计了定制 PCB (基于 Sensortag LPTSK-CC1352参考设计)。 运行 rfEasyLinkEchoTx 的示例代码时、该示例在 RADIO_INIT 函数中挂起。 在 LaunchpadCC1352R 电路板上成功连接。 我正在 对定制 PCB 使用 Launchpad 的调试器。 您是否对导致此问题或解决方案的原因有任何想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到任何 RADIO_INIT 函数。 此函数存在于哪个文件中?

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、似乎我有一个拼写错误。 它正在打开的函数是 EasyLink_init()。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29中获取了 rfEasyLinkEchoTx_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang 示例 、并在 LPSTK-CC1352R 上运行它。

    我没有遇到任何问题。

    当您说您的硬件基于  LPTSK-CC1352参考设计时、您是否完全遵循了该设计或者您是否对其进行了任何修改?

    您是否能够在您的电路板上运行其他射频示例?

    您应该调试代码、并找到代码的确切位置。

    在 EasyLink_init 中、会运行 setup 命令和 cmd_fs。

    这些命令的状态是什么?


    Siri

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 EasyLink_init 函数中重新启用软件中断时、它会发生特殊中断。 在很多调试后发现48MHz 时钟被错误焊接。 感谢你的帮助。