This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:CC1312R1的 Wi-SUN FAN 边界路由器实施

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1357233/cc1312r-wi-sun-fan-border-router-implementation-for-cc1312r1

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:Wi-SUN

尊敬的 TI 开发团队:

我使用带有 CC1312R1的定制电路板来实现 Wi-SUN FAN 网络。 我希望 CC1312R1同时使用边界路由器(NCP 模式)和路由器节点(独立式 CoAP)。 在所有示例和文档中、BR 仅适用于 CC1312R7和 CC1312P7_1控制器。 是否有任何方法可以为 CC1312R1实现 BR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ritesh、您好!

    由于闪存/SRAM 限制、我们没有在 CC1352R1上实现 ns_br 项目。

    此致、

    亚瑟