This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310:芯片短路

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1449878/cc1310-cc1310-chip-short-circuit

器件型号:CC1310

工具与软件:

我们发现、当使用3.3V 电池对芯片进行编程时(烧录工具是1310开发板)、CC1310F128有可能烧写芯片。   . 其中性能现象就是芯片的正电极和负电极短路、电流大于100 mA、芯片发热、产品正常工作。

我在中国论坛上咨询过,建议断开燃烧器的3.3V 电源,但它不起作用。


8000人中有20多人处于这种状况。 我还在挂机的过程中突然遇到芯片短路。 我们担心在产品运行过程中会发生类似的事情、希望知道问题的根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享您的电路原理图以及如何将其连接到 CC1310开发板以对您的电路板进行编程?

    如果您不想在论坛上发布该信息、请按照以下链接中找到的步骤通过电子邮件提交该信息: https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如图所示、我们只需将刻录机的编程引脚直接连接到芯片的编程引脚即可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发送编修。 您能否分享完整的原理图? 如果您不想在公共论坛中发布帖子、则可以通过电子邮件提交并点击上一帖子中的链接。

    我在挂起过程中也遇到芯片突然短路的问题。

    您能否详细解释一下"挂机过程"的含义?