This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:不带后门引脚的 CC13xx CC26xx ROM 引导加载程序

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1471273/cc1312r-cc13xx-cc26xx-rom-bootloader-without-backdoor-pin

器件型号:CC1312R

工具与软件:

您好!

我有一个带 USB 转 UART 的定制电路板、连接到 ROM 引导加载程序 UART 引脚。 引导加载程序后门没有按钮。

我可以首次使用闪存编程器对器件进行刷写、因为当没有有效映像时、uC 将引导至引导加载程序。

我想使用 ROM 引导加载程序 进行固件更新。 为此、我的应用将收到一个自定义 UART 命令以进入闪存模式。

如何在不使用引导加载程序后门引脚的情况下从我的应用(它使用 TIRTOS)重新启动到 ROM 引导加载程序?

谢谢。