This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308-Q1:有关注入电流的问题

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1094799/tmux1308-q1-question-about-the-injection-current

器件型号:TMUX1308-Q1

大家好、

我收到了客户的一些问题、我希望得到您的帮助。

Q1) 我假设这是仅在 S0中生成10mA 或更低注入电流时的电压漂移值。
   我是否正确理解了当注入电流为10mA 或更低时、该电压漂移值将增大
   不仅在 S0中生成、而且在多个通道中生成、例如 S1和 S2?

   如果是、您能否告诉我在 S0至 S6中存在注入电流时如何估算(如果可能、如何计算)电压漂移值?

   (计算示例)
   注入电流引起的电压漂移值与总注入电流值成正比、因此、如果从 S0到 S6的7个通道中出现注入电流、电压将会偏移最大15mV * 7ch = 119mV。

   请参阅下图:

非常感谢您的帮助。

此致、
Filipe Satake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Filipe、

    是的、数据表中指定的测试条件仅适用于1通道注入电流。 正确的方法是将每个通道的移位相加。

    请注意、每个通道的最大注入电流仅为50mA、所有通道上的总组合注入电流最大值仅为100mA。

    TI 高精度实验室视频常见问题 解答提供了有关此主题的更多信息。

    谢谢、
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    非常感谢。
    如果我从客户那里得到、我会发送更多问题。

    此致、
    Filipe Satake