请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CD4051B 主题中讨论的其他部件: CD74HC4051, SN74LV4051A
我需要澄清数据表中的两个项目。
首先,此器件能否由单端3.3V电源供电。
其次,我们用来切换低于3.0V的模拟信号的设备是否可以,如果可以,它可以切换的最低电平是多少。
谢谢!
Steve
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我需要澄清数据表中的两个项目。
首先,此器件能否由单端3.3V电源供电。
其次,我们用来切换低于3.0V的模拟信号的设备是否可以,如果可以,它可以切换的最低电平是多少。
谢谢!
Steve
嗨,Steve,
很高兴在这里提供帮助!
CD4051B将能够由低至3V单端的电源供电(VDD = 3V,VSS = GND/0V),因此3.3V电压将正常工作。
对于第二个问题,如果由至少3V的电源供电,CD4051B将能够传递低于3V的信号。 任何低于3V且高于VSS的信号都可以通过交换机。 在上述信号面的情况下,您可以传递0伏到3伏之间的任何信号。
谢谢!
Rami
请注意,CD4000设备已针对更高的电压进行了优化;在3.3 V下,没有保证的电气特性。 考虑SN74LV4051A或CD74HC4051。