This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DS1.0224万:SGMII 1.25Gbps的最佳设备

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L500, TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/583305/ts3ds10224-the-best-device-for-sgmii-1-25gbps

部件号:TS3DS1.0224万
主题中讨论的其他部件: TS3L500TS3DV642

客户正在寻找用于SGMII 1.25Gbps的1到2交换机。

 

  1. 一个或两个通道。 如果价格能够满足他们的需求,那么更高的价格也是可以接受的。
  2. LVDS连接。
  3. 高于1G应用。
  4. 双向

 

他们发现TS3DS1.0224万良好,但仅适用于720MHz应用。 我们是否为客户提供了更快的零件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ranita,

    我们有几  个LVDS双向2:1器件,可以切换>1GHz的信号。

    您如何看待我在  TI.com交换机和多路复用器参数工具上找到的TS3L500器件 ,该器件 过滤2:1交换机参数 并 对带宽参数进行排序。  

    这是另一个e2e POST,它内部有与其他以太网类型交换机的链接。

    谢谢!

    亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam:

    感谢您的促销。 但TS3L500可能不适合此应用。 很抱歉,要求描述中没有这么详细。

    信号为SGMII,速度为1.25G。 在1000BASE-T中,速度仅为125Mbps。 因此TS3L500也可能无法满足应用程序。

    请忽略1000M PHY交换机。 所需资源如下

    1. 一个或两个通道。 如果价格能够满足他们的需求,那么更高的价格也是可以接受的。
    2. LVDS连接。
    3. 高于1G应用
    4. 双向

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin,

    您不喜欢 我在上述链接中发送的链接中的设备的哪些方面?   TS3L500带宽大于1000MHz。  有多个具有大于1GHz带宽的部件,包括具有7.5GHz带宽的TS3DV642。

    谢谢!

    亚当