This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV2.0812万:TS3DV2.0812万无法连接两个设备

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/579251/ts3dv20812-ts3dv20812-cannot-connect-the-two-devices

部件号:TS3DV2.0812万
主题中讨论的其他部件: TS3L500

大家好,

客户正在使用 TS3DV2.0812万进行 gagabit LAN 信号切换。  附件是他 的结构图。  

如果 没有TS3DV2.0812万设备, 则A部件可以连接B部件。 但是,当Sel销为高电平时,A部分无法连接B部分。  

对于Sel针脚,  高电平电压为3.2V,低  电平电压为0V。   对于TS3DV2.0812万,VCC为3.3V。

原因是什么? 如何解决问题?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey,

    感谢您在没有TS3DV2.0812万设备的情况下测试A到B的信号路径。  这有助于我们了解将开关置于信号链中会干扰信号。  

    通过TS3DV2.0812万从Prat A到Part C的通信是否存在任何问题?  

    是否有任何信号通过TS3DV2.0812万?  您是否可以探测选择引脚,输入 (DX+/-引脚) 及其相应的输出 引脚DX+/A-A和DX+/-B?  我们希望通过切换选择引脚,可以看到清洁输入信号切换为清洁输出信号。  

     谢谢!

    亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ada,

    感谢您的回复。

    我将确认从Prat A通过TS3DV2.0812万与客户进行通信时是否存在任何问题。

    "探测选择引脚,输入(DX+/-引脚)及其相应的输出引脚DX+/A-A和DX+/-B是什么意思? 我们希望通过切换选择引脚来看到清洁输入信号切换为清洁输出信号。" 是否要获取输入(DX+/-引脚)的电压波形及其相应的输出引脚DX+/-A和DX+/-B?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey,

    是的,我希望看到数字控制信号,输入和输出的电压波形。 我想了解当信号通过TS3DV2.0812万设备时是否存在任何电压失真,以及控制信号是否正常工作。

    谢谢!
    亚当
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam:

    零件可 通过TS3DV2.0812万与零件C通信。 客户使用RJ45线路。

    波形位于连接中。  

    客户提供 最大错误表。 请检查该单词的 附件。

    客户怀疑是布局的一些问题,他还提供了布局。 请检查 附件。

    客户还有另外两个问题:

    问题1: TS3L500和TS3DV2.0812万有何区别?

    问题2:客户已将  差分信号的阻抗设置为100欧姆。     差分信号的阻抗是否设置为100欧姆? 或任何其他阻力?

    e2e.ti.com/.../4341.Maximum-Error-table.docxe2e.ti.com/.../Maximum-Error-table.docxe2e.ti.com/.../AUTOMATIC_5F00_RELAY_5F00_BOARD_5F00_V3.0_2800_1_2900_.pdf</s>2800 2900

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey,

    这是一个好消息,因为他们可以通过TS3DV2.0812万与零件C通信。  我们可以排除引起该问题的TS3DV2.0812万性能限制。  我认为我们需要研究C部和B部之间的区别

    您在示波器镜头中发送的信号是什么?  是输入还是输出?  它与输入或输出相比如何?  信号与B部分和C部分的比较情况如何。 我们希望看到工作信号与非工作信号的比较。  

    您发送的黄色信号的电压超出TS3DV2.0812万的规格。  建议不要 通过信号路径发出负信号。

    Q1) TS3L500和TS382.0812万的主要区别在于封装尺寸。  

    Q2)我们的无源开关都没有内部阻抗匹配电路。  

    TS3DV2.0812万设备在布局中的什么位置?  客户是否对公共论坛上的布局满意?  

    谢谢!

    亚当