请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:TMUX1574, TMUX1575, TS3A2.7518万E, TMUX646TI信号开关和多路复用器可用于JTAG (联合测试行动组)应用,但在选择器件之前需要考虑一些事项。 最重要的是首先定义JTAG协议的要求:
- 4引脚协议(第5引脚可选)–TCK (测试时钟),TMS (测试模式选择),TDI (测试数据输入),TDO (测试数据输出),TRST (测试重置–可选)
- 电压级别:1.8V-5V
- 频率:10MHz-100MHz
现在,了解JTAG的要求后,我们可以利用此信息查找一些可支持所有这些决定性特性的兼容器件:
- JTAG通常使用4个引脚,因此对于此类实例,在给定需要切换的引脚数量时,4通道器件是最低要求。 在这种情况下,2:1x4通道设备将是使用的主要多路复用器。 如果需要可选的第5引脚,则至少需要使用2:1x6通道(因为2:1x5通道设备极少)。
- 此外,JTAG协议还可以使用电压电平(从1.8V至5V)进行通信。 这表明TI的低电压多路复用器产品系列的使用情况,对于这些产品系列,有许多选项可以满足此要求。
- 带宽/频率在许多TI多路复用器的工作余量内,通常只需要100MHz的最大值。
下表列出了推荐的TI多路复用器,这些多路复用器非常适合JTAG应用:
推荐的JTAG多路复用器 |
|||||
JTAG电压电平 |
电源电压水平 |
设备 |
功能 |
包装 |
主体尺寸(长x宽) |
1.8伏 3.3V 5V |
5.5V |
TMUX1574 |
2:1x4通道 兼容1.8 V的控制输入 故障安全逻辑 断电保护 支持超过电源的输入电压 |
UQFN |
2.6 mm |
3.6V |
TMUX1575 |
2:1x4通道 兼容1.2 V的控制输入 断电保护 支持超过电源的输入电压 |
DSBGA |
1.4 mm |
|
3.3V |
TS3A2.7518万E |
2:1x6通道 兼容1.8 V的控制输入 先断后断 断电保护 |
WQFN |
4 mm |
|
5.5V |
TMUX646 |
2:1x10通道 兼容1.2 V的控制输入 断电保护 |
nFBGA |
2.45x 2.45 mm |